Die einzige smarte Außenkamera, die Personen, Tiere und Autos unterscheiden kann und Ihnen Zugriff auf alle Funktionen ohne Abonnementkosten gibt.
Die Vorteile der Smarten Netatmo-Außenkamera:
- Verhindern Sie Einbrüche oder Beschädigungen Ihres Eigentums
- Schutz bei Tag und Nacht
- Vollkommen wetterfest
- Wird einfach als Außenleuchte installiert

Respektierung Ihrer Privatsphäre
Die Aufzeichnung der Außenkamera erfolgt in einem gesicherten Bereich, indem entweder die eingebaute Micro-SD-Karte verwendet wird oder die Aufzeichnungen an Ihr Dropbox-Konto oder Ihren eigenen Server gesendet werden.
Weitere intelligente Anwendungen

Hausstation
Classe 300 X13E
Sie können Ihre Bticino-Türsprechanlage mit der Netatmo-Außenkamera erweitern, um neben der Haustür auch die Hintertür, den Carport und den Garten zu beleuchten und überwachen.

Sprachsteuerung
Sie können Ihre Netatmo Smarte Außenkamera einfach über die Sprachsteuerung von Apple, Alexa oder Google bedienen. „Alexa, schalte das Licht im Garten an“.

Reagieren Sie, bevor ein Einbrecher eindringt. Ihre Smarten Tür- und Fenstersensoren informieren Sie schon, bevor jemand eindringen kann. Sie werden an den Türen und Fenster Ihrer Wahl angebracht und lösen bereits bei einem Einbruchsversuch eine Warnmeldu
Downloads

Das Zusätzliche Smarte Heizkörperthermostat ist ein Zubehör zu dem Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket und dem Smarten Thermostat, über die Sie die Temperatur in Ihrer Wohnung noch präziser steuern können. Bestimmen Sie selbst die Temperatur in jede
Downloads

Gönnen Sie sich ein sicheres Gefühl durch ein komplettes Alarmsystem. Die Smarte Alarmanlage mit Kamera von Netatmo hat an alles gedacht und bietet Ihnen einen Komplettschutz für Ihr Zuhause und damit ein wirklich sicheres Gefühl. Sie können ganz beruhigt das Haus verlassen: Die Smarte Innenkamera, die Smarten Tür- und Fenstersensoren und die Smarte Innen-Alarmsirene von Netatmo halten die Augen für Sie offen. Lassen Sie sich warnen, damit Sie schon bei den ersten Anzeichen eines Einbruchversuchs reagieren können. Ihre Netatmo Smarte Alarmanlage mit Kamera informiert Sie schon, bevor jemand eindringen kann. Wie schafft sie das Die an Ihren Türen und Fenstern angebrachten Sensoren erfassen jede Bewegung oder Vibration, wenn jemand einzudringen versucht. Dann werden Sie sofort über Ihr Smartphone gewarnt. Sie wollen eingreifen Ganz einfach: Programmieren Sie Ihre Alarmanlage so, dass die Smarte Innen-Alarmsirene automatisch bei einem Einbruchsversuch losgeht. Alle Elemente Ihrer Netatmo Smarten Alarmanlage mit Kamera arbeiten Hand in Hand, um Ihr Zuhause zu schützen. Ihre Smarte Innenkamera verfügt über eine Gesichtserkennung und ist so in der Lage, unbekannte von bekannten Personen zu unterscheiden. Die Kamera hat einen Eindringling in Ihrem Haus entdeckt Sie schickt Ihnen sofort eine Warnung und ein Video des Einbruchs auf ihr Smartphone und löst gleichzeitig automatisch die Smarte Innen-Alarmsirene mit einem ohrenbetäubenden Alarm von 110 dB aus. Maximale Intelligenz und Einfachheit: Das ist das Motto der Netatmo Produkte. Sie können also Ihre gesamte neue Smarte Alarmanlage mit Kamera ganz problemlos selbst installieren. Laden Sie die App Netatmo Security auf Ihr Smartphone, um die verschiedenen Geräte zu vernetzen. Dann müssen Sie nur noch Ihre Smarte Innenkamera und Ihre Smarte Innen-Alarmsirene im Eingangsbereich aufstellen und Ihre Smarten Tür- und Fenstersensoren anbringen. Schon sind Sie geschützt. Ein Kaufpreis ohne versteckte Zusatzkosten. Die Speicherung Ihrer Videoaufnahmen sowie alle weiteren Funktionen und Updates Ihrer Smarten Alarmanlage mit Kamera sind jederzeit verfügbar, ohne dass Ihnen Kosten entstehen. Über die App können Sie sich die Videos Ihrer Smarten Innenkamera direkt anschauen und herunterladen. Sie werden lokal auf einer verschlüsselten, in der Kamera integrierten Micro SD-Karte gespeichert. Sie allein haben Zugriff darauf! Lassen Sie sich nicht mehr grundlos stören und belästigen Sie auch Ihre Nachbarn nicht mit nervigen Fehlalarmen. Unbekannte, Angehörige, Tiere ... Das kann Ihre Smarte Innenkamera sehr gut unterscheiden. Dank der Gesichtserkennung und der Einstellung der Sensoren erhalten Sie nur wichtige Warnmeldungen. Die Alarmsirene löst nur aus, wenn tatsächlich ein Eindringling entdeckt wurde. Durch diese individuelle Erkennung wird verhindert, dass Sie und die ganze Nachbarschaft aufgeschreckt werden, wenn Ihre Katze durchs Bild läuft. Die automatische Aktivierung/Deaktivierung macht Ihnen das Leben lei
Downloads

Der smarte Kohlenmonoxidmelder kontrolliert in Echtzeit den Kohlenmonoxidgehalt in Ihrem Zuhause. Bei einem erhöhten Wert ertönt ein 85 dB lauter Alarm und es wird eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone gesendet.
Downloads

Die Smarte Videotürklingel von Netatmo verfügt über eine integrierte Night & Day-Infrarotkamera und einem Aufnahmebereich von 140°. Die Auflösung ist in Full HD 1080p mit 5-fachem digitalen Zoom. Sie enthält eine integrierte Personendetektion und die Mögl
Downloads

Die Smarte Innen-Alarmsirene ist ein Zubehör der Smarten Innenkamera. Sie kann an das Stromnetz angeschlossen oder mit Batterien betrieben werden. Es befinden sich bereits 4 AA-Batterien mit einer Lebensdauer von 2 Jahren in dem Produkt. Außerdem verfügt
Downloads

Sie erhalten eine Echtzeit-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, wenn Ihre Smarte Außenkamera von Netatmo eine unbekannte Person oder ein unbekanntes Fahrzeug auf Ihrem Grundstück erkennt. Sie kann zwischen Personen, Tieren, Fahrzeugen und unbedeutenden Be
Downloads

Erhalten Sie Warnmeldungen in Echtzeit auf Ihr Smartphone, wenn eine Person oder ein unbekanntes Fahrzeug auf Ihrem Grundstück entdeckt wird. Die Smarte Außenkamera mit Sirene von Netatmo kann zwischen einer Person, einem Tier, einem Fahrzeug oder einer h
Downloads

Mit dem Smarten Rauchmelder von Netatmo sind Sie jederzeit und überall auf der sicheren Seite. Bei Rauchentwicklung im Eigenheim werden Sie per Echtzeit-Warnungen auf Ihrem Smartphone unverzüglich informiert und der Smarte Rauchmelder löst einen Alarm mit
Downloads

Sollte jemand in Ihr Zuhause eindringen, sendet Ihnen Ihre Innenkamera von Netatmo in Echtzeit Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone. Dank der Gesichtserkennungstechnologie und der Tiererkennungs-Funktion ist sie in der Lage, zwischen Unbekannten, Ihrer F
Downloads

Mit dem Smarten Thermostat von Netatmo lässt sich Energie sparen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Anhand von fünf Fragen zu Ihrem Alltagsverhalten entwirft es ein optimal auf Ihren Tagesablauf abgestimmtes Heizprogramm. Heizen Sie Ihr Zuhause bedar
Downloads

Mit dem Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket von Netatmo lässt sich endlich die Temperatur in Wohnungen mit Sammelheizung regeln. Anhand von fünf Fragen zu Ihrem Alltagsverhalten stellen sie einen Heizplan für jeden Raum auf, der Energieeinsparung un
Downloads

Für bessere Luft und höhere Lebensqualität: die Netatmo Wetterstation. Sie besteht aus zwei Modulen – eines für den Außenbereich und eines für den Innenbereich. Im Außenbereich misst sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Luftdruck und erkennt di
Downloads

Das Modulierende Smarte Thermostat ist unabhängig von der verwendeten Energieart (Gas, Heizöl, Holz) mit den meisten OpenTherm-Speicherkesseln und modulierenden OpenTherm-Heizkesseln kompatibel. Es lässt sich so einfach wie ein traditionelles Thermostat d
Downloads

Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die Messdaten aus Ihrem Wohnumfeld zu! Temperatur, Luftqualität, Feuchtigkeit und Geräuschpegel: Der Smarte Raumluftsensor schickt Ihnen alle Geheimnisse Ihres Wohnumfeldes direkt auf Ihr Smartphone. Sehen Sie sich die Verlaufsdaten an, um die Entwicklung der verschiedenen Parameter im Auge zu haben. Sollte sich Ihr Raumklima verändern, werden Sie umgehend in Echtzeit benachrichtigt. In einer gesunden Umgebung fühlt man sich einfach wohler und in Form. Ein schlechtes Raumklima kann zu Kopfschmerzen, Müdigkeit, Allergien oder Asthma führen. Behalten Sie deshalb die wichtigsten Parameter in Ihren Innenräumen unter Kontrolle, um in einem rundum gesunden Wohnumfeld zu leben. Ihr Wohnkomfort hängt ganz entscheidend vom Raumklima ab. Zu niedrige Temperatur, zu hohe Luftfeuchtigkeit, zu schlechte Luft oder ein zu hoher Geräuschpegel ... All das kann dazu führen, dass Sie sich unwohl fühlen. Der Smarte Raumluftsensor zeigt Ihnen genau an, was Sie in Ihrer Wohnumgebung verbessern können, um sich zu Hause richtig wohl zu fühlen. Für einen guten, erholsamen Schlaf ist ein gesundes Raumklima im Schlafzimmer unverzichtbar. Temperatur, Luftqualität oder Geräuschpegel während der Nacht: Sehen Sie sich den Messverlauf dieser Parameter an, um Ihren Schlaf zu verbessern. Die Temperatur, Luftqualität und Lärmbelastung im Raum wirken sich auf Ihre Produktivität und Konzentration aus. Schaffen Sie ein Umfeld, in dem es sich zu Hause besser arbeiten lässt – für Sie selbst und für Ihre Kinder, wenn sie Hausaufgaben machen.
Downloads

Das Innenmodul von Netatmo dient als Erweiterung der smarten Wetterstation, die sich mit maximal drei Zusatzmodulen aufrüsten lässt. Das Zusatzmodul Temperatur, Luftdruck, Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und den Geräuschpegel. Sobald eine zu hohe Luftversc
Downloads

Lassen Sie Ihre Smarte Wetterstation auch den Niederschlag überwachen. Der Smarte Regenmesser von Netatmo funktioniert gemeinsam mit der Smarten Wetterstation und schickt Ihnen die wichtigsten Infos über die Regenmenge direkt auf Ihr Smartphone. Sehen Sie
Downloads

Statten Sie ihre Smarte Wetterstation mit einem Windmesser aus. Der Smarte Windmesser von Netatmo funktioniert gemeinsam mit der Smarten Wetterstation und informiert Sie zu allen wichtigen Infos bezüglich des Windes direkt über Ihr Smartphone.Modernste U
Downloads

Mit der von Netatmo entwickelten Halterung können Sie Ihren Windmesser oder Regenmesser ganz einfach an der Wand, an dem Dach, an einem Pfosten oder an einem Geländer anbringen.